This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:REG2为 CAN 收发器供电

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952380/bq76952-reg2-to-supply-can-transceiver

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TCAN1051LM5163

您好!

 BQ76952数据表显示了 REG2 LDO 输出为 CAN 收发器提供5V 电源的示例应用。  但是、45mA 的 LDO 输出电流限制太低、无法满足 TI TCAN1042或 TCAN1051收发器的电源电流要求(在显性模式下最大为80mA、在总线出现故障时最高为180mA)。

是否有不会使 BQ76952的 REG2输出过载的推荐 CAN 收发器?   

谢谢、此致、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    您是对的- REG2 LDO 无法为这些器件提供足够的电流。 我不建议使用45mA 限值。 有一个正在开发的参考设计使用 LM5163 (由电池组电压供电)为 TCAN1044供电。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的快速回复。  糟糕的是、输出电流不足以驱动 CAN 收发器。  我将介绍 LM5163稳压器。