请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件: TCAN1051、 LM5163
您好!
BQ76952数据表显示了 REG2 LDO 输出为 CAN 收发器提供5V 电源的示例应用。 但是、45mA 的 LDO 输出电流限制太低、无法满足 TI TCAN1042或 TCAN1051收发器的电源电流要求(在显性模式下最大为80mA、在总线出现故障时最高为180mA)。
是否有不会使 BQ76952的 REG2输出过载的推荐 CAN 收发器?
谢谢、此致、
Jessica