This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:针对短路和电流过载的 DCDC4输出保护

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952289/tps65218d0-dcdc4-output-protection-against-short-and-current-overload

器件型号:TPS65218D0

DCDC4的额定平均电流限值为3A @ 3.6V。

1.您能否详细说明器件或 DCDC4输出的行为、尤其是在达到限值时?

2.它是关断器件还是简单地降低电压以将电流保持在界限内?

如果电流具有大纹波、该怎么办? 峰值是否会被钳制、或者器件是否会在峰值为5或6A 且平均电流低于3A 的情况下保持运行?

4.当输出突然接地短路时会发生什么情况?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    我没有专门为 DCDC4提供示波器捕获或仿真、但我的理解如下:

    [引用用户="Lenio Cacula]1. 您能否详细说明器件或 DCDC4输出的行为、尤其是在达到限值时?[/引述]进入脉冲跳跃模式后、通过 FET 的电流(和电感器中的电流)限制为3A。

    [引用用户="Lenio Cacula]2. 它是否会关断器件或简单地降低电压以保持电流在限值内?[/quot]电流保持在限值范围内、从而导致电压下降。 最终将发生 VPG 故障(欠压)、断电序列将启动。

    [引用用户="Lenio Cacula]3. 如果电流具有大纹波、该怎么办? 峰值是否会被钳制、或者器件是否会在峰值为5或6A 且平均电流低于3A 时保持运行?[/引述]任何超过3A 的电流都将通过跳过设定的开关周期数来停止、然后重试。

    [引用用户="Lenio Cacula]4. 当输出突然接地短路时会发生什么情况?[/quot]器件将尝试开启、防止电流超过3A、5ms 后 PG 超时将过期、因此整个 PMIC 将因故障而关闭。