This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:禁用电池容量学习

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944801/bq78350-r1-disable-battery-capacity-learning

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76930EVMBQSTUDIOBQ78350

我有锂离子电池组、根据 bq76930EVM 设计、在充电 FET 导通之前(经过几个充电/放电周期)需要将其放电至每节电池3V 以下、我可以再次充电至4.2V。  这没有执行电池容量学习周期。

是否有方法禁用电池容量学习、仅使用 OCV 进行容量学习?  

或者、电池容量学习是"必须做的事情"吗?

我很乐意将电池组放在智能充电器上、并在电池组电压达到充电电压时停止充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我记得你几个月前曾遇到过这个问题-这是你以前遇到过的问题吗?

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/860481

    我们需要弄清楚什么会阻止 CHG FET 闭合。 可能会导致这种情况的保护措施很多。 您是否能够收集显示此行为的日志文件? 如果您能够连接到 BQStudio、则可以单击"Start Log"按钮、该按钮将记录我们需要查看的所有重要状态寄存器、以确定正在发生的情况。 您是否还可以发送数据闪存设置(单击 BQStudio 的"Data Memory"屏幕中的"Export"按钮)?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    是的、这是同一个问题。  

    从遇到问题的现场获取电池组可能需要一些时间。  但我会在下载状态信息可用时向您发送该信息。

    您是否需要对电池组进行培训(使用 BQ 芯片)、制作黄金文件并将信息编程到生产包中。   或者、是否有方法禁用电池学习?  

    随附的是编程到数据包中的最新数据闪存配置文件。

    感谢你的帮助。

    Gary

    e2e.ti.com/.../03Oct2019-BMS-Configuration-File.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您发送数据闪存文件。 通常情况下、电池电量监测不会解释 CHG FET 不会闭合的原因。 如果您需要准确的 SOC 报告、则需要完成设置 ChemID 和表征 CEDV 参数的过程、但这不是必需的。

    日志文件将有助于确定问题、但我可以从您的数据闪存设置中看到以下内容:

    • 在 Enabled Protections C 寄存器中、过充、PTO 和 CTO 被禁用。 我想过充可能会导致 FET 禁用、但由于您禁用了这些保护、因此不可能导致问题。
    • 我注意到您已设置 TS1来测量 FET 温度、并且 FET 选项寄存器中的[OTFET]位设置为"1"。 一种可能是 FET 上的高温可能会导致 BQ78350打开、因为 OTFET 对其进行了编程。
    • FET 选项中的[CHGFET]位也设置为"1"。 这会将 CHG FET 编程为在检测到有效充电终止时打开。 这是您应该查看的内容、以确保为您的电池正确设置了充电终止参数。 如果错误地检测到它、它会打开 CHG FET。  
    • OTC 阈值设置为低于默认值。 检查以确保充电期间不会触发过热故障。
    • SLEEPCHG 位设置为"0"、从而在睡眠模式下关闭 CHG FET。 连接充电器时、我怀疑器件处于睡眠模式、但还有其他需要检查的东西。  
    • 我建议查看技术参考手册的第5.5节、了解可打开 CHG FET 的条件列表。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的帮助。