This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:TPS92612-Q1

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944320/tps92612-q1-tps92612-q1

器件型号:TPS92612-Q1

当 A 具有低 PWM 时、对于宽度小于25uS 的脉冲、该问题明显出现在频率(100Hz...10kHz)下。

我有 5个完全相等的帧、在使用 PWM 时、在 LED 打开/关闭的大脑中、不同的帧以不均匀的方式随机闪烁、它喜欢和一棵圣诞树一样。 不专业。

有没有建议避免这种情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否显示 PWM、输出和 Vin 的电压波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为长时间没有响应、如果您有其他问题、您可以在本主题中再次提问。