This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:数据表中的充电容差/误差

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951909/bq24232-charge-tolerance-error-in-datasheet

器件型号:BQ24232

您好!

我对充电器电流因子 K 有疑问。数据表图8和9似乎不正确。 使用3.3k 时,典型的充电/预充电电流应为264mA/27*mA,但图形显示的是300/30。 是否有人可以确认图形是否用于显示典型值以及错误是什么? (它还显示了 A 而不是 mA)。

*我无法在任何地方看到它具体说什么是预充电电流,但我假设它是由 Kpre / Riset 设置的?

该图接近 k 是最坏情况(最大值)、295mA/32mA 时的电流值、但仍略高。 我想确认最小/最大 K 值(797/975 A 欧姆)是否正确? 因为我们要将电池的充电器设置为尽可能接近1C、但在具有高 K 的充电器上不会太高

另外、是否有任何 K 值展宽的分布曲线? 是否有任何选项可以获得具有更接近 K 值的容差的器件型号? 例如+/- 3%

非常感谢、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您发现设备错误。 该图显示了一个设定的快速充电电流、此电流在 K 系数的技术规格范围内。 我们将看到有关更改的信息、以显示更典型的充电电流。 快速充电和预充电的指定最小和最大 K 值通过验证收集、并且正确。

    BQ2407x 系列器件是一款具有更小电流因数范围的引脚对引脚器件。 我们无法提供任何分布曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。 不用担心曲线。

    但是、对于图形、除非缺少某项内容、否则它不在 K 系数的规格范围内。 我使其 K = I*R = 0.3A * 3.3kOhm = 990。  

    我的问题是 Kmax 的规格是否符合电气特性要求(图中有一些错误)、还是图形是否正确、Kmax 是否为990。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    啊,你似乎是正确的,我错误地判断了图形上的轴。 根据内部记录、Kmax 值975正确。 我将研究图表中的问题、并在理解该问题后进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。