This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:瞬态故障

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942474/tps53626-transient-fail

器件型号:TPS53626

尊敬的先生  

TPS53626、我们在 Intel Denverton 中使用
PVCCP 技术规范如下

电压范围= 0.52~1.24V

ICC、TDC = 18A

ICC、最大值= 30A

OCP=50A

TOBvcc=+-25mV

LL= 2.3mΩ Ω

SVID ADDR=0x00H

我们使用两相

电感规格如下所示
DCR=0.47m Ω+-7%
IRMS=40A
Isat=47A

瞬态验证结果失败  

图1  1A~9A     9A/us 负载瞬态

我们有一个试验性调整

斜坡电压

2.COM  

3.检测

但最多可以根据图2的结果进行调整

图2  1A~9A     9A/us 负载瞬态

测试结果与电感器电流的谷值密切相关
只要电感器电流谷值大于0A 或更高、压降就会好得多

图3

图3  6A~14A     9A/us 负载瞬态

TPS53626轻负载到重负载的特性是否与此类似?
我还可以在哪里进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请再次上传您的波形、它不会显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aaron。

    您可以在图片中添加软件吗? 和原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、  Chasel

    由于机密性、我无法在 E2E 上发布原理图

    我可以通过电子邮件向您发送原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我已向您发送请求、我们可以从此处开始一个线程。

    就您提供的波形而言、当负载上升时、两个开关节点都没有拉入、我们需要确保查看原理图。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    原理图很受欢迎、您是否可以尝试启用 USR? 将 USR 阈值更改为60mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chasel

    USR  至60mV

    没有明显的改进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aaron。

    我现在知道 OCP 设置是什么吗? 以及 OCP 的测试结果?

    是否存在未安装遥感电阻但仅安装局部感测的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Chasel  

    我现在知道 OCP 设置是什么吗?

    =>30k

    以及 OCP 的测试结果?

    =>通过 Iout 64A OCP

    是否存在未安装遥感电阻但仅安装局部感测的可能性?

    =>有遥感电阻器

    1.我已经检查了铜布局是否没有问题

    2.检查输出电容的数量和值(MLCC 10U 1u……) 是英特尔的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您可以在 C1447和 C1453处添加0.22uF 以查看是否有差异吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chasel

    我第一次留下了一条消息、我调整了 Csense、并且略有改善、

    调整斜坡电压也有所改善、但抖动过大

    D-CAP+TM 控制是否存在抖动限制?

    测试结果与电感电流的谷值密切相关

    0A 只要电感器电流谷值大于0A 或更高、压降就会好得多

     TPS53626 轻负载到重负载的特性是否与此类似?

    您可以在 C1447和 C1453处添加0.22uF 以查看是否有差异吗?

    =>添加0.22u 是否太大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    中秋节快乐!  

    我第一次留下了一条消息、我调整了 Csense、并且略有改善、

    您是否尝试过0.22uF?

    调整斜坡电压也有所改善、但抖动过大

    降低斜坡也会有所帮助

    D-CAP+TM 控制是否存在抖动限制?

    不可以、只要在稳定静态期间没有看到最小关断时间脉冲、即使抖动有点重、也是稳定的。

    测试结果与电感电流的谷值密切相关

    0A 只要电感器电流谷值大于0A 或更高、压降就会好得多

     TPS53626 轻负载到重负载的特性是否与此类似?

    不。。。 它与电流电平无关、尽管存在负载阶跃、开关节点并未频繁触发、您是否可以尝试增大负载阶跃以查看是否存在任何差异?

    您可以在 C1447和 C1453处添加0.22uF 以查看是否有差异吗?

    =>添加0.22u 是否太大? 不、不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chasel

    中秋节快乐  

    我第一次留下了一条消息、我调整了 Csense、并且略有改善、

    您是否尝试过0.22uF?

    =>不,我没有尝试0.22u,我只尝试了0.022u、0.047、0.068、0.1u,但我认为0.22U 太多了。

    通常,Csense * Req 略大于 L/DCR
    如果在 C1447中、则为 C1453 0.22u
    将原始 C113 C118 0.22u 加至总计0.44u
    我检查 C113 C118是否 为0.22u
    Csense * Req 比 L/DCR 大2.2倍
    我将尝试 C1447、C1453 0.22u

    2.降低斜坡也应有帮助

    =>是的,它是正确的,测试结果是匹配的

    不可以、只要在稳定静态期间没有看到最小关断时间脉冲、即使抖动有点重、也是稳定的。

    =>很高兴看到此消息,谢谢您

    4.不。。。 它与电流电平无关、尽管存在负载阶跃、开关节点并未频繁触发、您是否可以尝试增大负载阶跃以查看是否存在任何差异?

    =>在负载瞬态时使用 tps53626作为另一个电源轨(0负载线)
     我看到开关节点变得更加密集、 但 PVCCP 中就是这种情况、我想知道它是否是 D-CAP+TM 特性。
    我将尝试负载阶跃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aaron。 我将等待您的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chasel

    1.C1447、C1453 0.22u

    A.测试结果没有明显改善(图1)

    B. Csense 太大  (图2)

    2. 增加负载阶跃以查看是否存在任何差异?

    当负载瞬态时、我看到开关节点变得更密集  (图3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aaron。

    它看起来不是预期的 SW 脉冲、预期的脉冲行为应与数据表中的图35和36类似。

    您也可以与我分享布局吗?

    您已经尝试了

    补偿

    2.斜坡。

    3. Csense

    4.USR。

    但没有得到太大的改进、因此我也想检查布局。

    您是如何应用负载的? 通过英特尔工具? 还是从电子负载供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Chasel

    布局我认为风险很低、因为 TI 检查没有问题

    2.不是英特尔工具或电子负载

    3.我选择斜坡进行调整以改善压降

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaron 的更新、您是否尝试了60mV 斜坡幅度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chasel

    是的、我最终选择了60mV 斜坡来改善压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈塞尔

    它看起来不是预期的 SW 脉冲、预期的脉冲行为应与数据表中的图35和36类似。

    您也可以与我分享布局吗?

    =>我认为电流斜率和电流阶跃 不够大

    在上一个实验中、增加电流负载阶跃,SW 脉冲密度更明显

    调整斜坡后、SW 抖动为40%、但稳态看不到最小关断时间脉冲、是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的更新、您能在这里向我展示波形吗? 如果您在一个占空比中没有找到最小关断时间脉冲或两个连续脉冲、这是稳定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈塞尔

    如附件所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aaron。

    60mV 时、波形看起来很好。

    Chasel