This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950076/bq40z80-bq40z80-questions

器件型号:BQ40Z80

大家好、

我的客户对 BQ40z80有一些疑问。

他们想知道 DSG 和 PACK 引脚之间为什么有一个二极管和一个2k Ω

2.在原理图中、他们想要检查我们需要 D1和 R6的原因。 该电路的工作原理是什么?

DSG 引脚可以提供多大的电流?

非常感谢!

此致、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    我们来看看、您能否重新上传您尝试附加的图片?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    D1通过限制最大 Vgs 电压为 DSG FET 提供栅极氧化物保护。  更多信息、请参阅 EC 表中的 N 沟道 FET 驱动器。

    有关如何在此处上传图片的未来参考:

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761613

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    客户想知道 DSG 为何通过二极管和2Kohm 与 PACK 引脚连接。 DSG 引脚可提供多少电流来驱动 FET。  在哪里可以找到 EC 表? 非常感谢!

    此致、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、

    D1通过限制最大 Vgs 电压为 DSG FET 提供栅极氧化物保护。  更多信息、请参阅 EC 表中的 N 沟道 FET 驱动器。

    EC 表位于数据表中。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    您好、Ella、

    我想 Ella 指的是 bq40z80的内部二极管和电阻器、对吧?

    就个人而言、如果 DSG 引脚由于外部误差而短接至 GND、我认为2k 电阻器是 DSG-CHARG-泵的保护。
    或者它的目的是什么?

    在 EC 表中、我找不到 DSG 电荷泵的最大电流:

    我不知道内部二极管的用途是什么。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    有新消息吗?

    谢谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    此问题已得到解答、它们是指外部组件。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。

    内部组件(电阻器和二极管)是什么?

    谢谢

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    请发布新帖子、我们将回答您的问题。

    谢谢、