This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z60:什么情况下会设置监测状态和#39;DSG#39;1?

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951875/ccs-bq40z60-what-condition-will-set-gauging-status-dsg-1

器件型号:BQ40Z60

工具/软件:Code Composer Studio

1、DSG 处于电量监测状态。 什么电流阈值会将其设置为1? 什么情况会将其设置为0?

2、 将 REST 设置为1的电流阈值是多少? 什么条件会将 REST 设置为0?

3、当监测状态为8141A 或8145A 时、当前电流值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    请参阅 TRM:  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了本文档。 不清楚。 我想直接从您那里得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    1. 请参阅 TRM 进入充电或放松模式的图8-1
    2. 进入静置模式后、bq40z60会等待直到进行 OCV 测量、测量发生在:1之后。 µV 满足< 4 μ V/s 的 dV/dt 条件、2. 5小时后,从何时| CURRENT()|< Quit Current 开始,3. 电量监测计重置时、4. 发出 IT Enable 命令。
    3. 请参阅 TRM

    BR、