This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:正向电流限制

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952292/tps62260-forward-current-limit

器件型号:TPS62260

您好!

如果 TPS62260检测到正向电流限制(0.8A ~ 1.2A)、TPS62260如何工作?
此外、此时内部 MOSFET 是否会损坏?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我不确定我是否正确理解您的问题。  

    I_limf 的最小值和最大值如表所示。  在0.8A ~ 1.2A 范围 内、器件不会损坏。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Febin-San、

    感谢您的回答。

    达到正向电流限制阈值时、TPS62260如何运行并在不损坏的情况下提供保护?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    由于这个问题是重复的、我将继续并关闭这个线程。 让我们在新主题中讨论这一点。

    谢谢、

    Febin