This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:故障模式

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944843/ucc24624-failure-modes

器件型号:UCC24624

我有一位客户要求提供与设备故障相关的信息。

我们是否有任何与故障模式相关的可共享测试数据或信息? (通常有与引脚短接在一起、连接到 GND 等时发生的情况相关的数据...类似的内容)

如果这是可用的(或任何可用的)、我认为它必须脱机共享。  

谢谢、此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren:

    让我与 UCC24624系统工程师联系、看看我们是否有此材料、然后返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren:

    因为我已经通过电子邮件向您提供了材料。 我们可以在该帖子的电子邮件中对此进行进一步讨论。

    请允许我关闭帖子。

    谢谢。