This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:询问 LM3489设计问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951994/lm3489-asking-for-lm3489-design-question

器件型号:LM3489

大家好、

客户希望为 C 型应用设计 LM3489。
LM3489能否支持20V 输入电压和20V 输出电压应用?
请告诉我如何在数据表中查看此内容吗?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不能完全确定你的问题是什么。

    但是、如果您具有20V 和的编程输出电压

    您使输入电压降低、输出电压将下降

    高于20V 时的稳压范围。  即使占空比为100%

    FET 和电感器中的压降将导致输出电压降至20V 以下

    输入达到20V 之前的电压。  确定此行为的最佳方法是获取  

    并根据您的需求和测试对其进行配置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的反馈。

    LM3489是否能够以100%占空比运行? 数据表中提到的100%占空比的情况是什么?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正如我之前的响应中提到的、您可以在20V 的输入电压下工作

    和20V 的编程输出电压。

    但是、由于 FET 和电感器中的压降、输出电压将小于20V。

    谢谢