This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps65145电源测试

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944101/tps65145-power-test

主题中讨论的其他器件:TPS65145

tps65145电源测试:

不。DMD、功率测试值为 voff 6.6V/VRST-7.8V/VIBAS 13.73 μ A

是否需要安装 DMD  以确认 tps645的电源测试?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图::

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我正确理解了您的问题、您会问您是否需要将负载连接到 TPS65145输出轨以测试 TPS65145是否正常加电。 如果是、我建议将负载连接到、以确保在目标应用中所有电源轨都正确加电。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

     是的、您的理解是正确的。

    没有连接负载、我测试输出电压值不正确。Ω

    我想知道芯片是否工作正常、是否需要连接负载测试。

    我将根据您的建议 连接负载测试 输出电压的精度,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    连接负载测试,输出电压仍然错误。

    我将 R19电阻值更改为430KΩ Ω、输出电压值为3.3V。

    我将 R19电阻值更改为120KΩ Ω、输出电压值为3.3V。

    再次更改为原始值(360KΩ)、输出电压值为6.6V。

    请帮我解决这个问题,谢谢!

    此致、
    六边形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为所有其他电压轨都不正确、因为升压电压不是正确的电平。 从原理图上讲、我唯一能想到的是、由于22uH 的电感值较高、可能会出现一些不稳定情况。 数据表中的典型原理图建议适用于4.2uH 升压电感器。 您能否在同一示波器图上捕获输入电压、SW 节点电压和升压输出电压? 不确定、但这可能会提供一些线索、说明您为何无法在升压输出端获得正确的电压。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形如下:,1通道 升压输出 ;2通道 SW;3通道  VIN 3.3V  

    1通道  升压输出;2通道 软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到波形有任何特殊问题、因此我不确定您为什么无法在升压输出端获得正确的电压电平。 您可能需要让本地 TI FAE 在实验中检查您的电路板、以便进一步调试。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现  引脚20(REF)的内部基准输出电压为0.826V。基准电压误差的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部基准电压应为1.213V 标称值。 我能想到的唯一原因是、电荷泵反馈网络可能是负电荷泵反馈网络、但在 R26为75K 时、这不应加载基准。 因此、我怀疑器件损坏。 这只是一个电路板、还是您有多个具有此基准电压问题的电路板?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我的原理图中的基准引脚(REF)缺少电容器。 我在电路板上添加了一个0.22uF 电容器、输出电压为。μ V 正常值

    基准引脚(REF)是输出类型、 电容为何会影响?μ V 的电压

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您找到了缺失的电容器、我在查看原理图时忽略了它。 我不知道内部电路的详细信息、但内部基准电路正常运行需要该电容器。

    此致、

    辽卡特