请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 你(们)好
客户设计原理图、电源输入16V~25V、电池电压12.56V、充电电流设置为1.9A。
查询的充电电流仅为1A、修改 电阻不能增加 充电电流、充电指示正常、STAT1为0V、STAT 为3.3V、充电电流降低至微小调整;确认充电模式为快速充电。
附加了原理图:
充电时、电感会保持振铃。 已连接 BTST 波形:
pH 波形
请提供一些建议。
谢谢
星号