This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH03050Y:来自 HIPUS 的 PTH03050YAZ

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952081/pth03050y-pth03050yaz-from-hipus

器件型号:PTH03050Y
主题中讨论的其他器件:TPSM82480

PTH03050YAZ 在发生短路时需要多长时间才能断开电路?

此外、断路后复位和恢复需要多长时间?

(例如、最大 XX 微秒)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujimura-San,

    让我检查一下该器件的电流限制详细信息。

    您是否将其用于 DDR 终端或其他用途?  我们有较新的6A 模块、例如 TPSM82480。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认了该模块实现了逐周期电流限制、因此当内部控制器检测到过流情况时、它将关断。

    重新启动 Vout 之前的延迟时间大约为20毫秒。