This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:待机模式下的 STAT1/2引脚

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952138/bq24070-stat1-2-pins-when-standby-mode

器件型号:BQ24070

大家好、

我的客户考虑使用 BQ24070、他询问 STAT 引脚。

器件处于待机模式时、STAT1/STAT2的状态是什么?

数据表中的表1显示"充电暂停(温度)、计时器故障和睡眠模式:STAT1/STAT2都关闭"、但在待机模式下没有说明。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    在待机模式下、IC 禁用、电池用于为系统供电。 由于 STATx 引脚用于指示充电、因此待机模式将使两个引脚都关闭。