This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2556880 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943985/lm5022-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP10703

您好!

请使用 LM5022验证此宽输入电源的变压器设计

我正在为光伏逆变器设计电源、其中太阳能电池板的输出(750Vdc 至800Vdc)通过 PMP7760电路直接馈入反激式电源。

i/p:20V 至800V  

O/p:12V/1.5A 和5V/800mA

Fsw:70kHz

效率: 75最大 占空比:CCM 模式下为90%

我想得到2次输出、 其中 Sec_1:12V/1.5A、Sec_2:5V/800mA。  

目前、我已经计算了变压器匝数、电感以及相对于12V/1.5A 的所有值。   对于5V/800mA、剩余电流。

请大家核实一下、它会给我宝贵的反馈。

我将按照 PMP7760精确电路进行相同的操作、以便您可以分别考虑。

还建议我可以使用多次敲击来在次级侧产生更多电源电压吗?  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    请给我们一些时间来审查您的设计。 我们将在接下来的几天内回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Brigitte、

    感谢您的回答。

    我也在关注您更具通用性的产品细分市场。 我正在等待我的设计确认。

    我还想为我的4个栅极驱动器 ST_STGAP1AS_Automotive 电隔离高级单栅极驱动器生成负电源:  

    - 10V/100mA 和15V/100mA。  

    所有这些都可以在 PMP7760 电路中完成、或者我必须为此再单独供电?

    此致、  

    Vivek Nirmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的耐心等待。 我将研究您的计算。

    您总共需要多少个输出?

    通常是的、您可以在次级侧添加另一个绕组匝数以获得额外的输出。 但是、请确保检查变压器规格、以了解 它在匝数之间提供了多少电隔离。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的回答。

    我需要满足以下输出要求、

    1)  12伏/1.5 A

    2) 15V/150mA 4否。

    3) -10伏/150mA 4号

    可以通过12V/1.5A 输入再添加一个转换器电路来生成 15V 和 -10V 电压吗?

    如果可能的话、计算中也需要进行哪些更改。

     

    谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您提供信息。

    是的。 由于它已经使用初级侧调节、因此您只需在次级侧添加这些输出即可。 计算将是相同的、因为负输出只是端子和二极管方向的交换。 功率保持不变。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yinsong Cai1:  

    如果我只在次级侧添加这些输出、那么我是否应该更改变压器?  

    您不会告诉我有关计算的信息?

    我将随附我要使用的变压器数据表。它是否正常?

    此外、该变压器 的磁芯面积为53.9mm2、磁通密度为4800G @ 10kHz、25°C;100°C 时为3800G 也与供应商交流。

    请对我的计算和变压器选择进行评论、并提供宝贵的建议。

    e2e.ti.com/.../GCI-new-updated-R4-30W-transformer-G094215LF-r-4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    变压器只有一个次级匝数、因此您需要具有更多次级匝数的变压器。 由于您选择了初级辅助匝数比、因此次级侧匝数将相应地决定。 但是、由于三个输出都不同、您可能需要返回并确保新变压器的匝数比适合所有情况。

    对于计算、您只需将功率的额外部分添加到总功率中、并记住将其反映到初级侧。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong Cai1、2

    从您的回复中、似乎我的单输出计算是正确的、而且您也对我的要求有了更好的了解。

    但是,我需要多个输出您是否会提供变压器或变压器器件型号的计算,以便我可以购买?

    或者、您是否有这样一种带变压器的电路、以便我可以将其用于我的项目。

    给我宝贵的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    很抱歉、我们不推荐使用特定制造商的其他组件。 话虽如此、基本要求仅为两个初级匝数和三个次级匝数变压器。

    您应该能够在一般市场中找到一些产品。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong Cai1:

    我所理解的是、我具有2个初级(1个是初级、2个是辅助。 WDG)、而次级侧有3个 WDG。 (  12伏 、 15伏 和 -10伏)。

    我已经计算出仅为12伏。 我只需考虑15伏和-10伏。

    我是对的吗?

    另外,您是否还将提供有关15伏和-10伏转弯计算的帮助?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    是的。 对于其它两个计算,只需使 Po = 12V*IS1+15V*is2+10V*is3并重新执行以下步骤即可。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong Cai1:

    NP/NS = 14是否会变化?

    此外、我是否必须考虑每个次级侧的 Vout 并进行计算?

    对于15V 输出、NP/NS 在12V 和-10V 下将是不同的、相同的。

    那么、我应该考虑哪一个?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您无需更改原始匝数比、但其他匝数比应与目标输出电压匹配。

    只需确保初级调节匝数比及其输出与次级输出匹配即可。

    例如、如果初级侧调节到12V 并具有1匝、则5V 次级侧应具有5/12匝。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong Cai1:

    很抱歉耽误你的回答、

    我想了解有关正负电源的更多信息。

    1.获得12V 输出后、能否将其传输到 您的 PMP10703_LM2733Y 设计?

    在当前提供+/- 15V 输出的 PMP10703_LM2733Y 中、我所需要做的就是为另一组+/-15V 再添加两个绕组。 这是可行的吗?

    因为、我阅读 了许多有关反激式占空比的文章、现在我不确定在计算中90%会非常高。

    我使用初始参数进行的所有计算是否正确?

    根据您的建议,12 伏时,NP/NS = 14。

    那么、对于2组15伏 和2组-10伏、我的次级匝是多少?

    我正在连接我从 GCI 购买的变压器、它只有1个辅助变压器。

    e2e.ti.com/.../2742.GCI-new-updated-R4-30W-transformer-G094215LF-r-4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    1.是的、这是一个很好的负输出示例。

    很抱歉我没有注意到最大占空比。 如果您查看数据表、最小最大占空比为90%、因此刚好处于限值。 我会给它一些裕量。 您可以提高 prim1到 prim2的匝数比以减少所需的占空比。

    3.如果需要四个输出,可以。

    您还可以参阅此应用手册进行计算。 它是一个不同的 IC、但其概念是相同的。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva866