This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:客户电路板出现严重热病

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952172/lm76003-severe-fever-on-customer-board

器件型号:LM76003

大家好、

客户正在其最新设计中使用我们的 LM76003、发现在上电时会出现严重的发热。 您能给我们一些关于如何找出根本原因的建议和指导:

原理图:

e2e.ti.com/.../LM76003-SCH_5F00_PCB.rar

PCB:

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanpeng、

    在同一层的 LM76003下、没有足够大的接地层来进行散热、  

    请检查以下更改是否可以改善散热问题。

    • 电感器应为15uH 5A、4.7uH 对于该转换太小。
    • 输入陶瓷电容器的额定电压应为100V、

    B R

    Andy