This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:如何测量 TT

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952152/ua78l-how-to-measure-tt

器件型号:UA78L

尊敬的 TI 团队

我想知道如何在 UA78L12ACPK 运行时测量封装顶部的温度。

我们的客户正在尝试使用以下公式(从下面的材料中提取)找到结温。
https://www.ti.com/lit/an/sbva025/sbva025.pdf?ts=1603956683188&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253Dthermal%2Bmetrics

其中、我们的客户正在考虑使用热电偶(导线直径为0.2mm 的 t 型)来测量 TT

我希望您回答以下问题。
据信、热电偶在测量过程中冷却了封装顶部、测量的温度与实际温度不同。
如果您对使用热电偶有任何其他顾虑、请告诉我。

2.上述材料使用热风枪。 在测量 TT 时、我认为最好采用非接触式方式、如热风枪。 识别是否正确?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对正确连接热电偶的理解将导致测量误差、因为热电偶将通过封装顶部提供额外的导电冷却。 最好使用热风枪等非接触式方法、但需要确保根据制造商的指南正确设置设置设置、并且需要注意的一个特定设置是表面设置的辐射率(塑料 IC 封装通常为~0.95)。