This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:启用 LM3409HV 时、Iadj 电压变化

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, TLV274, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952226/lm3409hv-iadj-voltage-change-when-lm3409hv-is-enabled

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: TLV274LM3409

您好、Irwin、

我对 LM3409HV 的 Iadj 引脚有一个简短的问题。 当 IC 禁用(EN=0)时、我在 Iadj 引脚上测量400mV、但当我启用它(EN=1)时、测量值跳至800mV 以上。

电压由采用 RC 电路(1K + 0.1uF)的 TLV274运算放大器(电压跟随器)的输出提供、如 EVM 中所示。 我假设这可能与 Iadj 上的5uA 偏置电流有关、但我看不到在启用驱动器时、Iadj 引脚上测量的电压会几乎翻倍。

有什么想法吗?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felipe、

    TLV274在启用和禁用时的输出设置为什么?  如果您可以在启用和禁用1千欧电阻器时对其进行测量、  禁用后、LM3409进入低功耗关断状态。  外部电压可为 LM3409内部电路提供电流。

    此致、