This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:最大输入电容器

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952295/tps62260-maximum-input-capacitor

器件型号:TPS62260

您好!

请告诉我 TPS62260的建议最大输入电容值吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    请参阅 数据表中的9.2.2.2.3-输入电容器选择部分。

    我们的所有建议都在 d/s 中进行了说明

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Febin-San、

    感谢你的答复。

    我知道 TPS62260通常与4.7uF 至10uF 范围内的输出电容器一起工作。

    此致、
    加藤