This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:AM3352的 PWRON 引脚设置

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952287/tps65910-pwron-pin-setting-for-am3352

器件型号:TPS65910

您好、专家、

我想再次确认 PWRON 引脚设置。

 当 PWRHOLD 引脚拉高而不按电源按钮时,我想打开设备电源。

BOOT1 = VRTC (高电平、或1)
BOOT0 = GND (低电平、或0)

我可以将 PWRON 引脚设置为悬空吗?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

      PWRON 引脚有一个上拉控制位 PWRONP、即 PUADEN_REG 位4;默认情况下为1、这意味着"上拉被启用"。 如果不将其更改为0、则 PWRON 引脚可以悬空。 如果您希望具有更强的上拉电阻器、则仍可以使用外部电阻器将其上拉。