This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:如何正确连接电源

Guru**** 2583485 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TPS23861, TPS23881, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943397/tps23861-how-to-right-connect-supply

主题中讨论的其他器件:TLK105LTPS23861TPS23881TPS23882

各位专家、您好!

我的板上有问题。 我使用 TLK105L + TPS23861、但问题是:当我打开电路板上的48VDC 并连接某些器件(例如 DES-1016A)时 、TLK105L 开始加热、几秒钟 后(pin12)短接至接地=(。 我曾考虑过 TLK105L 的问题、并开始了本主题:https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/942332/3482681#3482681 、但现在我认为问题更深层次了。 当我不使用 PoE 且我的48 VDC 断电时、一切都很好。 可能是电源问题、我不确定。 我会为您提供分析方案,也许您可以帮助我...

e2e.ti.com/.../AM574X_5F00_INDUSTRIAL_5F00_EVM_5F00_SCH_5F00_PoE_5F00_cropped.pdf

e2e.ti.com/.../AM574X_5F00_INDUSTRIAL_5F00_EVM_5F00_SCH_5F00_1_5F00_0A_5F00_cropped.pdf

此致、

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    我对原理图的关注点是:

    1. 48V VPWR 达到其 UVLO 后、必须出现3.3V 电源轨。 这是启动要求。
    2. 不应安装 R148和 R149以及 R151和 R150。 为了兼容、它应该是2线对电源。
    3. C523/527/529/533应为100V 电容器

    我不确定这与 PHY 有何关系、因为它们位于单独的接地电位上。 PSE 的功率不应真正影响数据端、因为它们之间应相互独立。 电路板上的某个位置可能有接地连接、用于将它们连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您确定所选的数据变压器能够处理 PoE 吗? 通常、有一个规格显示了直流电流能力或它可以使用的 PoE 标准(如 IEEE802.3.at)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 达尔文、

    是的、我确信变压器良好且与 IEEE802.3.at 兼容

    它是数据表中的信息...

    我不确定3.3V 电源轨...正如您在本例的图中看到的、VDD+3.3由另一个电源供电。 但同时、正如我在数据表的图表中看到的、AGND 和 DGND 是组合在一起的...或者它们应该有不同的接地? 我不确定...能否使用来自另一个交流/直流电源的3.3V 电压、或者像您一样、在48V 之后应该使用3.3V 电压。

    关于电阻器 R148和 R149以及 R151和 R150...it 为0欧姆、实际上无关紧要。

    关于电容器、您完全正确地说、它们的工作极限。

    我检查了电路,没有找到接地连接。。
    BR、
    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    我不确定 IEEE802.3是以太网标准(数据)、而不是 PoE、而 IEEE802.3at 增加了 PoE 部分。 数据表中提到的 IEEE802.3并不意味着它可以处理功率(否则、它会说 IEEE802.3at 或 IEEE802.3af 或 IEEE802.3bt、如果是 PoE)。 或者、它会显示我在数据表中也未看到的额定电流。

    1.是的、您可以尝试使用单独的电源为3.3V 电压轨供电、并在48V 电压后为其加电。 此外、我建议更换 TPS23861。 如果电路板最初以不正确的顺序加电、则 IC 可能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我在 SM51625EL 上更改了变压器、但情况没有变化。

    我无法解释为什么我应该在48V 之后提供 tps23861。 在本例中、我使用了分离的电源  

    到 ROE-0505s。 您可以在该方案上检查它、TPS 也具有不同的接地端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    有关3V3_POE 的注释仅是 PSE 的原理图注释。

    这不应影响 TLK 器件上发生的情况。 我还查看了原理图、没有看到可能与 PSE 和 TLK 器件相关的接地连接。 您是否尝试直接检查您的电路板、如果它们通过欧姆电阻与万用表进行连接? 也许原理图是正确的、但是电路板本身的某些东西是不正确的、或者 TLK 电路上组装了错误的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我检查了我的方案两次 、并尝试使用万用表检查接地连接、这是您推荐的方法。 但是一切都很好…

    我发现了一些奇怪的事情...当我在 PC 中连接 USB 电缆以进行调试控制台时,尝试在灌浆焊盘 TLK 和以太网电缆的引脚之间进行几次测量,这些引脚连接到 DES1016A,我的电压大约为70V。 我想 、电压从安装在我的 PC 电源上的电容器中流动的问题。

    无论如何、我会更换 TLK 并尝试不连接 USB 电缆。 我的意思是问题的原因可能是缺乏隔离。 我会和您谈谈结果、您可能也会有什么想法。

    我转到了 TLK 页面、发现不建议在新器件中使用此芯片、您如何对此进行评论?
    BR、
    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    我同意、可能会出现一些隔离问题或一些接地问题、从而导致这种行为。 连接 USB 时、应将其接地、因为连接器是金属的。 您是否知道电路板上的 SGND 是否接地? 或者您是否也使用屏蔽以太网电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    正如我所了解的、我没有使用屏蔽以太网电缆、而且电路板上没有接地连接。

    如果您的意思是 USB 电缆是、它会像99%的 USB 电缆一样被屏蔽...但我发现 方案中有有趣的事情:

    Tupical scheme Power susy PC 配有2个电容器(滤波器)、该滤波器的中点连接到 PC 机箱。 我们有220V 的输入电压、我不确定是否接地、可能插座中没有正常的接地。 就像您看到地面 是联合的...很显然,我们将得到大约1/2的输入电压,它在一个 GND 上大约为100V。

    BR、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    是否可以修改电路板以将电路板的数据部分连接到 TPS23861EVM? 这将有助于查看它是否位于您的设计的 PoE 侧。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我不是很了解您...我应该在电路板上修改什么?

    BR、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    由于 EVM 展示了电源部分和数据变压器、我想您可以获取 EVM 上的数据变压器输出并将其连接到电路板的 PHY 部分、然后移除电路板上的电源部分。 通过这种方法、您可以查看电路板的电源部分与 EVM 之间是否存在差异。 如果没有问题、那么我们可以调试您的电路板的电源部分。 如果仍然存在问题、则可能是电路板的 PHY 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    实际上、我仍然误解了您、但问题是我的脚本中没有 EVM 板。

    我的定制板的电路与 EVM 上使用的电路类似。 除了内置于 EVM 上连接器中且未显示在原始图中的变压器外、在任何情况下、变压器后面都提供48伏电源。 因此、TLK105L 由变压器隔离。 我重申、KSZ9031RN 不存在这样的问题。 仅当安装了 TLK105L 时,问题才会显现出来。

    BR、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、感谢您的澄清。 我最初尝试使用 PoE 潜在产品的 TPS23861解决方案调试 TLK、因为我是 PoE PSE 的应用工程师。  但是、如果您说另一个 PHY 芯片工作正常、那么我不认为这是 TPS23861 PoE 设计问题。 我在上面的调试注释中只能真正确定 PSE 硬件设计不是问题(通过使用已知正常工作的 EVM 绕过它)。

    我对 TLK 器件的评论是有限的、因为我不 熟悉 IC。 从 PoE 的角度来看、 只要 与 PoE 和数据隔离、数据变压器也可以支持 电源、 并且数据侧的中心抽头 配置为 PHY 的规格、 整个设计就可以了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    无论如何、您应该为 tps23861编写自己的驱动程序、并在不同的 SDK 版本中对其进行测试。 这不正确。 长期以来、人们一直在使用 Git 提供的第三方驱动程序。

    BR、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    感谢您的真诚反馈、并了解对更完整的 PSE 系统解决方案的需求。 对于 TPS23881和 TPS23882等较新的 PSE 控制 器、我们已经制作了一个名为 FirmPSE 的完整系统软件解决方案、该解决方案支持多达48个端口、具有端口电源管理和优先级、多电源、传统检测等功能。

    我建议查看 TPS23882数据表、因为您目前正在查看 TPS23861、其中包含有关 FirmPSE 解决方案的更多信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    您是指 FirmPSE 支持 TPS23861,还是建议我在 TPS23882上迁移?

    在我看来、我的具有4个端口的器件应该具有 tps23861。。。 TPS23882是一款冗余且成本高昂的器件。

    BR、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、很遗憾这是正确的。 FirmPSE 支持仅与我们较新的 TPS23881 (4端口90W)和 TPS23882 (8端口30W) PSE 控制器兼容、因此您必须切换到这些器件、因为 FirmPSE 与 TPS23861不兼容(尽管我们的产品页面上提供了 TPS23861参考代码)。  是的、如果您的解决方案仅需要4个端口、则 TPS23882解决方案将有4个未使用的端口。