This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:TPS2493应用问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952262/tps2493-tps2493-application-issue

器件型号:TPS2493

您好、专家:

我有两个与 tps2443应用程序相关的问题。

1) 1)如果引脚3悬空, 在 FET 过流的情况下,外部 FET 将关闭?

2) 2)如果引脚3按下图所示进行连接、   在 FET 过流的情况下、TPS2493将把 FET 调整到可变电阻区域、而不是关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    1A)是的

    2A)器件在由故障计时器设置的持续时间内以功率限制模式运行。

    您能否共享已填充的设计计算器以供审阅。 客户端是否有任何问题?

    此致、Rakesh