This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ36002:表6.5 INH 阈值与 UVLO 阈值间的关系

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951990/lmz36002-table-6-5-inh-threshold-vs-uvlo-threshold

器件型号:LMZ36002

第6.5节将 UVLO 阈值定义为3.2V 标称值(上升 Pvin)和2.8V 标称值(下降 Pvin)。  第6.5节将 INH 阈值定义为2.1V 标称值。  表10显示了使用 UVLO 功能时的典型电阻器值、但这些值与2.1V INH 阈值一致、而不是 UVLO 阈值。  表10中的值是否准确?如果是、我们何时应该考虑第6.5节中的 UVLO 阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我理解您的困惑。  数据表中的措辞可能会导致混淆。

    第6.5节中显示的 UVLO 阈值应视为"内部 UVLO"。

    器件将在这些级别上打开和关闭、而无需用户进行任何修改。

    但是、第7.3.9节中显示的特性应该被标记为"外部 UVLO"。

    当用户需要器件以更高的电平打开和关闭时、将使用此功能

    3.2V/2.8V 的电压。  例如、假设您希望  

    在15V 的输入电压下开启;这是由于某些系统要求。

    然后、您可以使用第7.3.9节中所示的电阻分压器、并计算

    或使用表10。  由于分压器连接到 INH 引脚、因此阈值为  

    使用的是2.1V 值。  当使用此功能时、器件将在时在内部打开

    输入电压达到3.2V、但输出将被禁用。  一旦输入电压达到15V、

    在我们的示例中、输出将启动。   

    如果您不需要第7.3.9节所示的"外部 UVLO"功能、则不需要

    需要分压器、只需使用 INH 输入作为正常的开/关控制。  在这种情况下、是

    器件将在大约3.2V 的输入电压下启动、但在 Vin 达到大约之前不会调节输出  

    VOUT/0.75;如第7.3.9节所述。

    请告诉我上述内容是否合理。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank、这正是我要找的。 感谢您的快速帮助。