This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:交错正向拓扑的技术问题

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, LM5034
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943837/ucc28220-technical-issues-for-interleave-forward-topology

器件型号:UCC28220
主题中讨论的其他器件: LM5034

大家好、

 我的客户现在正在寻找适合交错正向拓扑的解决方案、该拓扑在第一个版本中使用了 UCC28220、但报告了一些技术问题、您能在以下项目上提供帮助吗?

输入范围: 200V~900V (OVP 为980V);

输出范围:50V@10A (OCP 为15A);

具体要求:使用 OTP 支持主 PCMC (CBC);  

 1) 1)建议适合 UCC28220更换的器件;

 2) 2)如果使用 UCC28220、 如何限制最大占空比?  当前使用的调整与斜率和 GND 连接的电阻器以限制占空比(当前为47%)、 您能不能对当前解决方案的占空比限制发表意见?

 3) 3)在轻负载条件下 、UCC28220作为突发模式工作、 具有最大占空比的 OUT1、但 OUT2处于可变开关频率模式、 这会导致 OUT1/OUT2电容器失衡。  您能否分享 UCC28220工作流程、了解两个不同相位如何调节共享电流或实现电压平衡?  

期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Benjamin!  

    感谢您与我们取得联系并提供强大的客户支持! 客户在这里遇到什么问题?  

    我们提供的另一个星形交错正向转换器控制器是 LM5034、请查看它是否适合此处。  

    数据表的第8.3.3节介绍了限制最大占空比的过程。 第9.2.2.4节中还介绍了一个特定的设计示例。 Rchg 是 CHG 引脚和 GND 之间的电阻器、Rdischg 是 DISCHG 引脚和 GND 之间的电阻器。 斜率引脚是如何参与的? 我认为它不需要连接。 您是否尝试根据斜率值改变设定的最大占空比?  

    再次感谢您的联系、我期待更多地讨论!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

     这适用于客户具有 UCC28220相关经验的新设计。

      有 2个主题:

     1)最大占空比: CHG 的电阻器和 DISCHG 的电阻器用于数据表中提到的最大占空比限制、 我们已经与客户讨论了这一点、  

      目前、客户使用斜率调整器将最大占空比限制在50%以下、  您能与我们分享您对此实施方案的意见吗?

     2)轻模式运行机制: UCC28220如何在轻负载或空载条件下控制两相?  是否禁用了1相位且仅控制了1相位? 或者是否有共享电流方法来控制轻负载或无负载时的相位?  PWM 占空比如何分配?

    期待您的回复、谢谢。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、  

    斜率电阻器的值不应影响最大占空比限制。  

    当您观察到通道不匹配时、CTRL 引脚电压是多少? 如果 CTRL 电压开始降至1V 或更低、则可能是由于两个通道之间的不匹配、一个通道开始提供最大的功率部分。

    谢谢!  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

     很抱歉稍后回复,我将此讨论与邮件讨论相联系、 所以我关闭了此帖子。  感谢您的支持。

    此致

    Benjamin