This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650电路未对电池充电

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951657/bq24650-bq24650-circuit-not-charging-battery

器件型号:BQ24650

请参阅随附的原理图屏幕截图。

VIN:12V (直流适配器)或5.0V 来自 USB

VBAT:3.7V 锂聚合物(4.2V 最大充电电压)

测量值:

VREF:3.3V

VCC:12/5V

MPPSET:1.2 (具有5V 电源)、2.4V (具有12V 电源)

TS:1.6V 和2.19V (尝试了2个不同的 R67值)

LODRV 有 PWM 脉冲

V-regn:6.0V (使用12V 电源),否则为5.0 (使用5V 电源)

VFB:1.95V (Vbat = 3.93V)、充电终止电压设置为4.1V

STAT1引脚被拉至低电平(LED 亮起)、而 STAT2引脚为高电平表示正在充电、但 Vbat 保持在电池电平并且电池永远不会充电。 我不确定我缺少什么或做了什么错误。

请帮助我确定问题。

提前感谢。

Noaman

pH 引脚波形:

LoDRV 引脚波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图未与原始帖子正确连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noaman、您好!

      您是否观察到 VIN - 12V 时的正常充电情况、即使 STAT1指示使用5V 输入进行充电也不充电?、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    不能、它不会在12V 或5V 电压下充电。

    状态1表示在任一情况下充电。 我观察到的一件事是、即使没有电池、stat1也表示正在充电。  

    此致

    Noaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noaman、您好!

     您似乎对用于驱动 HSFET 的 HIDRV 信号有问题。 未感测充电电流、因此转换器尝试在整个周期内驱动 HSFET。 原理图看起来不错、外部 MOSFET 选择看起来不是问题。 最可能的问题是 HIDRV 或 BTST 的布局和布线。

    另请重新测试用10uF 电容器替换 C39

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    这是 MOSFET 部分的布局。 它就在 IC 旁边、BQ24650和 FET 之间的走线非常短。

    我快速测试了10uF、未看到任何充电。

    我们焊接了另一个板、在该板上、没有亮起的 LED 指示某种故障。 VCC 良好、存在电池并且 TS 值符合原理图。 不确定故障可能在哪里。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致

    Noaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我们让电路在第二块电路板上工作。 可能是焊接问题。

    此致

    Noaman