This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-420:24V 输出效率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-420, PMP22301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950612/tps23754evm-420-24v-output-efficiency

器件型号:TPS23754EVM-420
主题中讨论的其他器件: PMP22301

您好!

我们参考 TPS23754EVM-420、根据中的修改指南设计了30W (24V/1.25A) PD

本论坛。 它可以工作、但效率较低(最大值约为81%@ 24V/1A)。 二极管是否可以替代

(ES3C-13-F)与同步 MOSFET (Q1)配合使用以提高效率? 还有其他建议吗?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我建议遵循2类24V 参考设计:  

    我不建议对24V 输出进行同步、因为 FET 会允许电流流返回变压器、开关电压会非常高。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的建议。 PMP22301的输出功率能否为30W (24V/1.25A)?

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 IEEE802.3标准、4类 PD 只能接收高达25W 的功率。  

    如果您减小感应电阻并获得30W 变压器、您可以这么做。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢~,我可以使用 Coilcraft 的30W 反激式变压器“POE300F-24L”来进行 MPM22301设计吗? 有没有

    是否需要更改设计?

    www.coilcraft.com/.../

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下白皮书介绍了二极管反激式中的大多数组件-我建议在选择变压器时进行介绍。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢~

    此致、

    David