This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:仿真结果和设计结果不相同

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944824/tps54160a-simulation-results-and-design-results-are-not-identical

器件型号:TPS54160A

在 PH 和 GND 之间测量的电压比 VIN 低~8伏(在我的 PCB 设计中)。 内部 MOSFET 上的压降电压似乎很高。 在网站上运行我的仿真设计、我获得与输入电压相同的电压(PH 到 GND)。 TPS54160A 具有一个集成的启动稳压器,允许 MOSFET 栅极高于输入电压。 您能帮助我了解我遇到的现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与 Vin 和 VPH 共享波形?

    什么是加载条件?

    您能否以最小负载执行相同的波形?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载介于0.1A 至0.5A 之间。

    黄色-输入电压54.8V
    紫色-在 PH 上测得、与 VIN 相比低~8伏

    在 PH 和 GND 之间测量的电压比 VIN 低~8伏(在我的 PCB 设计中)。 内部 MOSFET 上的压降电压似乎很高。 在网站上运行我的仿真设计、我获得与输入电压相同的电压(PH 到 GND)。 TPS54160A 具有一个集成的启动稳压器,允许 MOSFET 栅极高于输入电压。 您能帮助我了解我遇到的现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定您是否仍需要有关此问题的帮助。

    但是、8V 压降很大。

    请确保自举电容器的值正确且已正确焊接到位。

    此外、0402外壳尺寸相当小、可能会降低额定值。

    请确保您的示波器探头得到了正确补偿、并且您的示波器带宽足以完成任务。

    请发送 PCB 布局视图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    升压电容器正确、我测量电容器上的电压约为6~8v。 当我移除升压电容器时,我在二极管(PH 引脚)上测量的电压是相同的,MOSFET 的驱动器似乎工作不好。

    在降压拓扑中、开关断开时二极管上的电压是输入电压。
    在您的 IC 设计中、我测量了电压、该电压比 VIN 低、比开关 MOSFET 的 Vgs。 它表示升压无法正常工作或 MOSFET 驱动器出现问题。
    我正在尝试理解这个问题。 即使我测量了开关上的电压、我得到的电压也是6伏、这也表明开关未完全导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    似乎错误的测量是未校准的 SCOP 的原生结果。

    谢谢  

    Benny M