This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:关于 EMI 辐射改进

Guru**** 2527090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951728/tps61196-about-emi-radiation-improvement

器件型号:TPS61196

您好、先生、

当 TPS61196驱动 LED 灯串时、EMI 辐射测试结果将超过1.53dB@148.74MHz (如下图所示)。

请推荐如何在原理图上将 EMI 辐射值降低到40dB 以下。

谢谢!

最恰当的考虑

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    输入环路面积(包括电感器)和输出环路面积(包括二极管)应尽可能小。

    2.开关节点的尺寸应尽可能小。

    3.不建议在 SW 中添加过孔。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的回复。 但由于客户的计划、我们无法修改 PCB 布局。

    您能否建议如何调整组件(如电容器或电阻器等)的规格? 来减少 EMI 辐射?

    谢谢!

    最恰当的考虑

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    调整 MOSFET 栅极的电阻器和电容器可以配置压摆率。 较慢的速率有助于减少 EMI 辐射。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    根据您的建议和 TPS61196规范的第8.2.2.3章、这似乎是指 R19电阻器。

    我应该将电阻器值调整为高于或低于3欧姆吗? 这种调整是否会影响其他功能?  

    谢谢!

    最恰当的考虑

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    更大的电阻器将 提高 EMI 性能 、但会增加开关功率损耗。  

    BR、

    Robin