This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:TPS53915 -12V 至3.3V 和12V 至5V 未切换

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944806/tps53915-tps53915--12v-to-3-3v-and-12v-to-5v-not-switching

器件型号:TPS53915

你(们)好

我们将 TPS53915用于的新设计

12V 至3.3V、2.5A

另一种用于12V 至5V、7A 的配置

不会出现、也不会进行开关。 该设计已与 Webench 交叉检查、看起来不错。

两个直流/直流转换器的观察结果

存在 I/p 12 v。

EN 引脚3 - 5V thro 100 Ω;还检查了~3V

存在 VREG -引脚20 - 5V

FB 引脚23 -显示0v、

PGOOD PIN2显示0V

引脚25处的跳闸显示了0v

VBST 显示上升至5V、但在经过100 NF 电容后、它为零 I、e、o/p

因此本质上不会进行切换

请查看并告知我们您的宝贵意见

随附 docs.zip 文件-其中包含两个直流/直流转换器的原理图

e2e.ti.com/.../ti_5F00_dc_5F00_3v3.pdfe2e.ti.com/.../Docs.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳闸电压应~200mV。   您能否断电并使引脚和 RTRIP 组件产生欧姆电阻跳变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    已尝试12V 至5V 直流-直流

    我们已更改为 Rtrip 至20K、我们可以在这里看到

    VTRIP ~200mV;仍然没有输出

    还尝试了50K - Vtrip - 0.5V;仍然没有输出

    存在 VREG -引脚20 - 5V

    FB 引脚23 -显示0v、

    PGOOD PIN2显示0V

    VBST 显示上升至5V、但在经过100 NF 电容后、它为零 I、e、o/p

    对于12V 至5V 电源、电感器为1.8uH

    SER1052-182MLD;7.5m Ω

    请建议我们应该做些什么?

    布局似乎正常

    谢谢

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suresh、

     

    器件是否通过 PMBus 进行通信?

    在 EN 引脚上工作、应该是器件上的默认值。   

    但是、您能否读取寄存器02h 和01h? 并确保将寄存器设置为默认值。

    您能否发送 PCB 布局的图像?

    您是否移除并使用了其他器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    请参阅在线答案

    器件是否通过 PMBus 进行通信?

    >>通过有线方式从外部 I2C 主设备进行测试。 将在测试完成后更新

    在 EN 引脚上工作、应该是器件上的默认值。   

    >> EN;在这个引脚~3V 上逻辑高电平并且也尝试使用5V thro 系列分辨率

    但是、您能否读取寄存器02h 和01h? 并确保将寄存器设置为默认值。

    >>我们进行检查和更新。 到目前为止、我们将依靠该电源为访问该器件的 CFPGA 供电

    您能否发送 PCB 布局的图像?

    >>请查找12V 至3.3V 和12V 至5V 电源的布局和布局

    您是否移除并使用了其他器件?  

    >>两个器件都出现在板上。 测试了这两种方法。 O/P 不是 cominge2e.ti.com/.../TPS53915_5F00_Layout.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的后续步骤反馈。

    e2e.ti.com/.../tejas_5F00_e2e.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    在移除一个与 FB 的上侧电阻并联的电容器后、12V 至5V 和12V 至3.3V 均可正常工作。  

    我们移除了两个电源上侧电阻器上的电容器。 现在可以了

    您能否解释它在移除此电容器时的工作原理。 数据表不建议这样做。

    但是、我们需要在技术上了解使用电容时 FB 会发生什么情况、以及为什么 O/p 不会提高所需的水平?

    在我们使用此电容器的大多数旧设计/卡中、它们工作正常

    谢谢

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与高侧反馈电阻器并联的电容器通常称为前馈电容器 CFF

    前馈电容器在频率响应中添加了零、从而提高了具有较低穿越频率的设计中的穿越频率。  

    一些设计使用较大值的电感器和/或 COUT 和/或 RC 斜坡设置、具有较低的交叉频率。  

    我怀疑您的设计在没有 CFF 的情况下是稳定的、而使用 CFF 会通过增加交叉频率从而降低相位裕度来使电源不稳定。   此外、CFF 会在 FB 引脚上注入 sa 纹波电压。

    我怀疑 OVP 跳闸导致器件因不稳定或纹波注入而闭锁

    使用示波器探测 Vout 或 fb 引脚、查看是否需要输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 对此进行了澄清。 是的、我们已按预期探测和输出两个电源、VFB 为0.6V

    我将关闭此案例

    谢谢

    Suresh