This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:TPS7A0233PDBVR 上的输出电压问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944108/tps7a02-output-voltage-issue-on-tps7a0233pdbvr

器件型号:TPS7A02

尊敬的 TI 团队:

我从 TI E 商店购买了 TPS7A0233PDBVR。

我从芯片获得的输出为3.97V[在 SOT -23、5引脚封装的引脚5上]、而不是3.3V。 输入电压为4.8V。

在输入和输出端都使用了1uF 陶瓷电容器。

我使用的是同一系列的2.8V 型号 TPS7A0228PDBVR、该芯 片通过相同的5V 输入电压源提供稳定的2.8V 输出电压。

我假设芯片有故障。

请提出任何补救办法。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您能否提供 TPS7A0233PDBVR 版本电路的原理图?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们在电路板上提供了多种选项,通过 MSP430 [应该是 DNP]使用0欧姆来控制 EN 引脚,还提供了更多的0欧姆的选项,应该是填充的。

    我们解决了这个问题、因为焊接了0欧姆、移除了连接到 MSP430的电阻、现在电路板和 LDO 的工作完美无缺。

    感谢您的支持。

    此致

    Vijay