This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:电源电压(Vled)设置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944453/lp5024-power-supply-voltage-vled-setting

器件型号:LP5024

尊敬的 TI 团队

LP5024数据表介绍了一种从单个 VLED 向每个输出端施加电压的形式。
但是、客户正在考虑通过更改每个输出端子要连接的 LED 数量来驱动一个 LP5024的方法。

例如、是否可以为 LED 照明向每个输出端子施加不同的电源电压(Vled)值、如下所示?
(打开一个 LED 驱动器的多电压 LED 驱动电源)
示例
OUT1:一个 LED 单独←5V 输入(VLED)
OUT2:2个串联 LED←7.5V 输入(VLED)
OUT3:3个串联 LED←12V 输入(VLED)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队

    我收到了我们客户的请求、要求他们快速做出响应。
    因此,请你尽快答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    很抱歉稍后重放。

    请注意数据表的第6页。 OUTx 上的电压范围为-0.3V 至6V。 当 LED 发生电路短路时、它将损坏 LED 接收器。 您最好不要将 LED 串联在一个通道中。

    此致

    徐美奈