主题中讨论的其他器件: BQ24725
通过我们基于 BQ28Z610的2S1P 实施、我们可以观察到正常放电模式下电池顶部大约有0.3mA 的泄漏电流。
我们的设计尝试仅实现参考原理图、其中包括一个连接顶部电池正极和 IC VC2输入的5欧姆电阻器、以及一个连接电池1/电池2端子和 IC VC1输入的100欧姆电阻器:
我在数据表中看到、进入 VC2引脚的最大泄漏电流为1uA 最大值:
然而、在我寻找泄漏电流时、我能够在我们的5 Ω 电阻器上测量1.5mV、这一电阻的输出电流恰好为0.3mA。 器件断电后、我可以测量并确认电阻器实际上是5欧姆标称值。
为什么我们希望此引脚上的泄漏电流高于额定电流?
接下来、我将尝试在 EVM 上重新创建。