This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:进入 VC2引脚的泄漏超过额定值

Guru**** 2534310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944489/bq28z610-leakage-into-vc2-pin-exceeds-rating

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ24725

通过我们基于 BQ28Z610的2S1P 实施、我们可以观察到正常放电模式下电池顶部大约有0.3mA 的泄漏电流。

我们的设计尝试仅实现参考原理图、其中包括一个连接顶部电池正极和 IC VC2输入的5欧姆电阻器、以及一个连接电池1/电池2端子和 IC VC1输入的100欧姆电阻器:

我在数据表中看到、进入 VC2引脚的最大泄漏电流为1uA 最大值:

然而、在我寻找泄漏电流时、我能够在我们的5 Ω 电阻器上测量1.5mV、这一电阻的输出电流恰好为0.3mA。 器件断电后、我可以测量并确认电阻器实际上是5欧姆标称值。

为什么我们希望此引脚上的泄漏电流高于额定电流?
接下来、我将尝试在 EVM 上重新创建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:使用直流电源时、我能够观察 BQ28Z610 EVM 的 VC2引脚上的泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是您看到的器件的典型功耗。  请注意1uA 泄漏值的测试条件。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    非常感谢、我现在看到了这一点。 感谢您突出显示正确的部分。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    您能否验证我对电量监测计工作阶段的理解是否正确。

    假设我们从一开始、我的电池为7.2V 直流电。 我连接了一个外部电源、我假设 IC 从 PACK 引脚汲取电流。

    现在、我的外部电源消失了、我的放电电流随着系统消耗电池而升高了很多。
    电池放电至其切断电压5.5V、电量监测计(基于编程的 CUV 阈值)禁用 FET。

    现在该电池组已放电至0V、VC2仍约为5.5V、IC 将切换以从 VC2汲取电流。 发生这种情况后、器件的状态是什么? 流入 VC2的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    仍在研究这个。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    VC2提供5.5V 电压时、功耗相同、约为250uA。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果停止通信且 I2C 线路悬空、监测计将自动进入功耗为100uA 的睡眠模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Nick、这些数字也与我测量的值一致。

    事实证明、我们的情况更加复杂-我们也有 BQ24725充电器 IC、并且我们没有正确执行或禁用组件上的学习周期。 我们发现、在学习周期之前、充电器 IC 将电池电源优先于可用的有线电源、并在初始生产和设置过程中对电池放电。 由于联合国网点装运规则、包裹在抵达时仅收取30%的费用、这增加了风险。

    这仍然不能真正解释为什么我们最终得到的2S1P 电池组的电池电压为2000mV 甚至低于2000mV、但我想、如果有足够的时间、几百微安的泄漏电流可能会使电池深度放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    是的、这与电池和保护 IC 电路的其他自放电机制相结合、可能意味着电池会在一段时间后耗尽。

    谢谢!