主题中讨论的其他器件: LMR36006
大家好、
您能告诉我 LMR36006-Q1如何在断续模式下停止电感器电流吗?
图12显示了短路情况、而 LMR36006-Q1处于断续模式。 在94ms 断续模式启动后、电感器电流再次流动、并且超过其电流限制。 LMR36006-Q1开始导通高侧 MOSFET 以流动电源电感器电流。
在这种情况下、高侧 MOSFET 是否会在20ms 以上导通? 或者、低侧 MOSFET 是否在高侧开关打开后打开、从而导致高侧过流? 我想低侧谷值电流限制运行并跳过高侧 MOSFET 的导通、对吗?
如果是、如何阻止电感器电流通过低侧 MOSFET? 如果断续模式继续运行、LMR36006-Q1应停止电感器电流。 但是、该电流能够流过低侧 MOSFET 的体二极管。 低侧是否有其他 B2B 关断 MOSFET?
此致、
Ochi