This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:如何在断续模式下停止电感器电流?

Guru**** 2529690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006-Q1, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951783/lmr36006-q1-how-does-he-stop-inductor-current-while-hiccup-mode

器件型号:LMR36006-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR36006

大家好、  

您能告诉我 LMR36006-Q1如何在断续模式下停止电感器电流吗?
图12显示了短路情况、而 LMR36006-Q1处于断续模式。 在94ms 断续模式启动后、电感器电流再次流动、并且超过其电流限制。 LMR36006-Q1开始导通高侧 MOSFET 以流动电源电感器电流。

在这种情况下、高侧 MOSFET 是否会在20ms 以上导通? 或者、低侧 MOSFET 是否在高侧开关打开后打开、从而导致高侧过流? 我想低侧谷值电流限制运行并跳过高侧 MOSFET 的导通、对吗?

如果是、如何阻止电感器电流通过低侧 MOSFET? 如果断续模式继续运行、LMR36006-Q1应停止电感器电流。 但是、该电流能够流过低侧 MOSFET 的体二极管。 低侧是否有其他 B2B 关断 MOSFET?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    LMR36006高侧电流限值为1A、低侧电流限值为0.8A、因此在短路情况下、电感电流峰值为1A、谷值为0.8A、平均值为900mA、图12中的 IL 输出电流应与电感平均值900mA 相同。

    在短路20ms 后、高侧和低侧均关断、电感器电流将流经低侧 FET 体二极管、Vf 典型值为0.8V。

    电感器电流将在以下范围内降至零:

    T=IPEAK * L/0.8V=1A*10uH/0.8V=12uS。

    B R

    Andy   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的支持。

    您能否告诉我、如果电感器电流达到高侧电流限值1A、会发生什么情况? 此外、如果电感器电流达到低侧电流限值0.8A、会发生什么情况?

    如果高侧和低侧 MOSFET 在电感器电流达到其电流限值时突然关闭、则电感器电流在20ms 内不保持1A 或0.8A;电感器电流在12uS 内变为零、而不是20ms。  

    或者、如果电感器电流达到其电流限值、高侧和低侧 MOSFET 的工作方式就像其电流限值中的恒定电流运行;1A 和0.8A 持续20ms?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    如果电感器电流达到高侧电流限值1A、会发生什么情况? ---- 高侧开关立即关断、然后在死区时间后关断低侧

    如果 电感器电流达到低侧电流达到低侧电流限值0.8A,会发生什么情况--- 当低侧开关打开时、电感器电流开始下降。 如果在下一个高侧导通周期之前电流不低于 ILIMIT、则跳过该周期、并且低侧 MOSFET 保持导通状态、直到电流降至 ILIMIT 0.8A 以下。

    如果高侧和低侧 MOSFET 在电感器电流达到其电流限值时突然关闭,电感器电流在20ms 内不保持1A 或0.8A;电感器电流在12uS 内变为零,而不是20ms --- 是的。  

    或者如果电感器电流达到其电流限值,高侧和低侧 MOSFET 的工作方式就像其电流限值中的恒定电流工作;1A 和0.8A 的工作时间是20ms?--- 否 、一旦电流达到1A 限值的三倍、高侧开关便会立即关断、在最坏的情况下、如果输出很难短接到0V、低侧 FET RDS (ON)为0.15 Ω、L/R 时间常数为 T=10uH/0.15 Ω=66.7us、这意味着电感器电流将在0.2T=13.3us 内下降至低于0.8A。 因此、转换器将跳过大约5个周期12.5us、以 FSW=400kHz 运行、然后高侧将在第6个周期打开。 通过这种方法、电感器电流在峰值1A 和谷值0.8A 之间进行调节、您将看到输出端的平均峰值为0.9A。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:  

    我非常清楚地了解电流限制和断续操作。 非常感谢。

    此致、
    Ochi