This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:电池充满电时、BQ24773不会断开电池

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, TPS61088, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951734/bq24773-bq24773-not-going-to-disconnect-a-battery-when-battery-fully-charged

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: TPS61088EV2400

您好、TI、  
       我们正在设计适用于单节5Ah 锂离子电池的电池管理系统、因为我们使用不同的 TI IC 来实现智能、可靠 和高效。

电池充电使用 BQ24773  
2.燃油表使用 BQ27542
3.升压转换器 TPS61088
4.输入墙式适配器5V/5A  
5.输出负载5V/3A

问题是电池不能高效充电、我们观察到、在一段时间(10-15天后)后、电池 会膨胀   

我们根据 TI 指南配置 BQ24773系统   
使用 EV2400配置和校准 BQ27542、并将黄金映像文件用于应用  

当缺少输入适配器电源的电池需要为负载供电时、我们希望将电池用作 UPS 系统。

为什么电池会膨胀、使用电池作为 UPS 与 BQ24773的最佳做法是什么 ?
我们需要在电池充满电时断开电池、然后如何...?
如何避免电池膨胀问题,这是因为电池持续连接到充电 IC。

我们面临的是严重问题,我们需要找出问题的根源,尽早解决  


感谢您的关注、  
Rahul Surawase   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    什么是充电电流、您说的"电池不会高效充电"是什么意思? 请确保您的操作符合电池制造商的规格。

    始终连接电池不是问题。 电池充满电后 BATFET 将关闭。 此外、由于您在1s 应用中使用 BQ24773、请确保 BATFET 能够完全导通、如下所述。

    最后、对于1s 应用、我们通常推荐使用专用单节电池充电器之一、例如 BQ2560x 系列或 BQ2589x 系列。 这些充电器可为1节电池应用提供更简单、集成度更高的解决方案。

    此致、

    Angelo