This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025C:故障问题:UCC27200的有源凸点

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5025, UCC27200, LM5025B, LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944222/lm5025c-broken-issue-active-clump-with-ucc27200

器件型号:LM5025C
主题中讨论的其他器件:LM5025UCC27200LM5025BLM5025A

尊敬的专家:

我们将 LM5025和 UCC27200一起用于有源凸点转换器、并担心 UCC27200在断电状态下已损坏。

我们无法找到 PWM 占空比在断电时增加的原因、即使我们施加48V Vin、也会在栅极驱动器的 HS 上产生超过120V 的尖峰。

附加的原理图和波形1是观察到的损坏情况、另一个是负载百分比的变化。

如果您建议在断电时避免增加占空比和/或 HS 电压、我将不胜感激。

此致、Keiichi

e2e.ti.com/.../200710.docxe2e.ti.com/.../4786.200923.docx

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我错过了原理图的附件文件。

    此致、

    e2e.ti.com/.../ACF_2D00_PS_5F00_00_2D00_c_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将 C5从0.22uF 更改为0.1uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 
    更改 C5电容器值会产生什么影响?

    我再次认为您应该更清楚地了解正在发生的情况。
    问题是在断电期间、当正占空比增加且电压也增加、超过120V 时、栅极驱动器达到断开状态。

    让我解释一下什么是波形;
    上图是 UCC27200损坏的情况。
    我们可以看到、SW 节点的电压超过120V、然后栅极驱动器已被分解、并且可能会影响、Vdd 会升高一段时间。

    下图是活动栅极驱动器的情况。
    它的电压保持在110V 以下、因此栅极驱动器未受损。

    当输入电压降低且占空比更大时、我们对这一问题的理解是钳位侧电压升高的原因。

    如果输入电压范围较大(36V 至48V)、我们可以避免电压升高吗?

    e2e.ti.com/.../200929.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、请将 C5更改为0.1uF、以确保损坏不会低于0.22uF。通常情况下、UCC27200升压带电容值不应大于0.1uF、以确保其安全。

    其次、 当您看到110V 或120V 时、 您是断开电路板电源、还是在您看到如此高的电压时、您在做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的洪鸿

    感谢你的答复。

    每秒有一篇文章介绍了断电时的这种现象。

    当 VCC 下降时,PWM 正占空比将增加,电压也将增加,结果栅极驱动器达到断开....

    VIN 范围为36V 至48V、其尖峰电压电平为110至120V。

    如您所述、C5应更改为0.1uF、是否有其他方法可避免电压增加?

    此致、高桥庆一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是在断电期间以及输入电压为36V 至48V 时、我们的经验是、开关节点的高电压可能是次级侧能量再生回初级侧所致、但 这通常是自驱动 SR 造成的。 但在本例中、您将使用 LT8311作为 SR 驱动器。 然后 、您可能需要调整 LT8311设置、以降低 从二次侧到一次侧的能量再生速度。

    您是否可以请求 LT8311的支持人员对该器件进行调优、以帮助降低断电期间的初级开关节点电压尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 洪黄:

    根据 SR 相关信息、我们尝试禁用 LT8311 SR、但行为相同。

    请参阅随附的波形。 您可以看到激活状态(上部)和禁用状态(下部)。

    因此、与次级侧没有关系、我们不会调整 SR。

    我想再次确认这种现象、您是否同意在断电时增加 SW 节点的电压?  

    原因是 PWM 占空比在断电时增大、这是对的吗?

    回到已打破的问题、我们现在正在进行多次测试(+0ver 500次) 、以便 UVLO 能够根据 Vin 进行最大化。

    那么、我们看不到任何超出栅极驱动器绝对额定值的行为、这可能解决了问题。

    您是否认为这是更好的解决方案? 无论如何、下次将更改自举电容器。    

    在断电时降低 SW 电压有什么其他想法?

    e2e.ti.com/.../201002.docx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、增大 UVLO 关闭有助于降低开关节点电压。 当输入电压降低时、该器件的最大占空比会增加、而该器件的最大占空比可能会高达接近90%。 在伏秒平衡中、VDS = Vin/(1-D)、您的电路显示具有电容器的 UVLO 引脚、也会引入一些延迟、并产生高 D (占空比)、从而使 VDS (或开关节点电压) 变为高电平。

    LM5025A 和 LM5025B 的最大占空比为85%和71%、因此小于90%、因此如果您的设计在这些占空比限值下正常、您可以考虑更改为这些限值。 此外、减小 UVLO 电容也会有所帮助。

    有关主 MOSFET 电压、您可以参阅以下文章。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua322/slua322.pdf?&ts=1589537651705

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄宏

     我们愿在此作出一些结论。 我们希望 LM5025和 UCC27200组合是合适且有效的。

    我们正在尝试使用 TI 的控制器和栅极驱动器、但这两种产品之间存在问题。

    在过去、初级侧的症状不会随次级侧的 SR 或二极管而变化、因此我们决定仅在初级侧采取措施。


    1.对于有源钳位、请回答、在电源关断时出现占空比增加和 VDS 电压上升现象是正常行为。

    2.为了不超过栅极驱动器的绝对最大额定值,请回答,该驱动器通过在电流电路中最大化 UVLO 的方法得到保护。
    我想电路已经在上星期一发送了。

    此致、  

    京义高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对于有源钳位、请回答、在电源关断时出现占空比增加和 VDS 电压上升现象是正常行为。

    是的、这取决于 UVLO 关闭瞬间、器件在  UVLO 关闭后无法立即使其状态。  

    2.为了不超过栅极驱动器的绝对最大额定值,请回答,该驱动器通过在电流电路中最大化 UVLO 的方法得到保护。

    根据您提供的内容 、这似乎是 一个与最大占空比设计相关的问题。 因此、增大关断电压会使最大占空比小于相应的开关节点电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面的评论中加入了段落。  请参阅我上个月作为附加文件发送的原理图。  

    您好!
    1.对于有源钳位、请回答、在电源关断时出现占空比增加和 VDS 电压上升现象是正常行为。

    是的、这取决于 UVLO 关闭瞬间、器件在 UVLO 关闭后无法立即使其状态。

    >>对于有源钳位、我通常需要您的评论。 "是"是指我对吗?

    2.为了不超过栅极驱动器的绝对最大额定值,请回答,该驱动器通过在电流电路中最大化 UVLO 的方法得到保护。

    根据您提供的内容、这似乎是一个与最大占空比设计相关的问题。 因此、增大关断电压会使最大占空比小于相应的开关节点电压。

    >>您是否想告诉我更多信息,您提到的是哪种电压“关断”电压? 这是 UVLO 吗?

       还有其他问题、还是没有问题?  

    我们必须尽快解决这些问题。 第一个问题已经解决、我们希望锁定当前原理图。
    我们必须指出、使用 TI 的产品组合时、其原理图是安全的。 您的合作非常有帮助。
    此致、Keiichi

    e2e.ti.com/.../ACF_2D00_PS_5F00_00_2D00_c_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题 嵌入在2020年10月7日上午10:21的帖子中、您是否会再次评论? 我们必须澄清 ,并且需要指明“安全产品”。

    此致、Keiichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    1.对于有源钳位、请回答、在电源关断时出现占空比增加和 VDS 电压上升现象是正常行为。

    是的、这取决于 VCC UVLO 关闭或线路 UVLO 关闭瞬间、并且器件没有功能在 UVLO 关闭后立即设置其状态。 这在该器件上是正常的、不应导致设计中出现任何问题。

    2.为了不超过栅极驱动器的绝对最大额定值,请回答,该驱动器通过在电流电路中最大化 UVLO 的方法得到保护。

    根据您提供的内容、这似乎是一个与最大占空比设计相关的问题。 因此、增大关断电压会使最大占空比小于相应的开关节点电压。 您需要设计最大占空比以解决此问题、或者您也可以设计变压器匝数比、以便可以降低最大占空比、从而不会使钳位电压过高、从而超过其他器件的限制、例如 UCC27200。

    >>您是否想告诉我更多信息,您提到的是哪种电压“关断”电压? 这是 UVLO 吗? 您可以查看此链接中有关最大占空比和此应用的钳位电压的应用手册。https://www.ti.com/lit/an/slua322/slua322.pdf?&ts=1589537651705

       还有其他问题、还是没有问题?  根据您的测试和反馈、我看不到其他问题。 同时、UCC27200自举电容值应更改为0.1uF。

    我们必须尽快解决这些问题。 第一个问题已经解决、我们希望锁定当前原理图。
    我们必须指出、使用 TI 的产品组合时、其原理图是安全的。 您的合作非常有帮助。