This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:该器件的建议环境温度是多少

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952072/tlv758p-what-s-the-recommend-ambient-temperature-for-this-device

器件型号:TLV758P

大家好、

作为标题、客户希望了解该器件的建议环境温度是多少。

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shaq、

    环境温度不是很重要、真正重要的是结温。  

    因此、凭借极低的功耗、它可以在数据表中列出的建议结温范围(-40°C 至125°C)内的环境温度下运行。

    随着功率耗散的增加、必须降低最高环境温度、以使结温保持在最高125°C 以内。 您可以使用 Tj= Ta+ PD*RJA 来估算结温、如标题为8.2.2.2热耗散的部分所述。