This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:负载电容大于47uF

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952088/tps7a7002-load-capacitance-larger-than-larger-than-47uf

器件型号:TPS7A7002

您好:团队

在数据手册中,它 μF“对于大于47 μ F 的输出电容器,必须使用至少220pF 的前馈电容器”

前馈电容器从 IN 连接到 OUT?

该馈送电容器是否有任何类型或 ESR 要求?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    Vout 和 FB 之间不应连接前馈电容器、而应连接低 ESR 陶瓷电容器。