This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54628:工作温度范围

Guru**** 2637835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951905/tps54628-operating-temperature-range

器件型号:TPS54628

我对 TPS54628等工作温度范围有疑问。

       

对于 TI 网站、工作温度范围为-40至125、如下所示为红色。

对于数据表、工作温度范围为-40至85、如下所示为红色。

哪一个是正确的?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    数据表正确。 我将要求我们的团队更改 TI 网站描述。

    感谢您的评论。

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    再次向我们的营销人员核实、TI.com 上的温度范围与建议的工作结温相对应。 因此、我们的团队将 TI.com 更改为-40至150C。

    再次感谢。

    Lishuang