This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:TPS563201 &放大器;TPS564201:过流限制(OCL)问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944588/tps563201-tps563201-tps564201-questions-for-over-current-limit-ocl

器件型号:TPS563201

各位专家:

TPS563201 过流限制(OCL)通过逐周期谷值检测控制电路实现。 但我发现、当谷值电流超过阈值时、没有立即保护、而是在几个周期后采取行动、这与逐周期检测控制的描述不匹配。

下图是我测试 TPS563201时的波形、非常感谢您的帮助、找到导致不匹配的原因!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您似乎没有更新波形。 请帮助确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    很抱歉文件上传问题、请检查以下波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    TPS563201的 OCL 为3.3A 至5.1A。 谷值电流限制的含义是、当电感器电流高于 Iocl 时、高侧不会开启、直到电感器电流下降以触发 OCL。 器件会在进入间断模式时关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我了解 TPS563201的谷值电流检测原理、但我的问题是、当电感电流高于 LOLL 时、高侧为什么在这么多周期后采取措施、就像上面的测试波形一样、电感器的谷值电流为3.48A、 且高于 LOLL、根据逐周期检测控制、高侧在电感器电流下降以触发 OCL 之前不应打开、但我们可以看到高侧直到许多周期后才会关闭。
    此致、
    刘德华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

      您可以探测 Vout 波形吗? 只有当 Vout 开始下降时、我们才能知道器件何时达到电流限制。 如果 OCL 为3.48A (根据数据表、它可能在3.3至5.1A 之间变化)、则器件将等待电流降至3.48A 以下、然后再次导通高侧 FET。 这就是发生的情况。 由于这不是固定频率转换器、因此您不会显式看到跳跃脉冲。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    "当电感器电流高于 LOLL 时、高侧在这么多周期后采取措施"是什么意思?

    1)。 3.48A 是您测试过的此样品的 OCL

    2) 2)关闭高侧和低侧不是触发 OCL 的操作、而是触发断续的操作。

    3) 3)在电感器电流下降期间、高侧关闭。 您说的是器件关断。

    请参阅我的以下备注。 如果您有其他问题、请与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的回答和帮助、这有助于我了解 TP563201的 OCP 保护原则
    再次感谢!
    此致、
    刘德华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerold,

    我通过观察输出压降波形来理解 TP563201的 OCP 原理、谢谢。

    此致、

    Andy