This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:当建议输出电压设置超过7V 时、TPS566235的输出行为问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566235, TPS54531, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951880/tps566235-question-for-tps566235-output-behavior-when-output-voltage-setting-over-7v-recommended

器件型号:TPS566235
主题中讨论的其他器件: TPS54531TPS56637

大家好、

我们的客户希望评估 TPS566235以输出高达7V 或以上的可变电压、但他们想知道如果电压设置超过数据表中建议的7V、会发生什么情况。 它会被钳制还是受到保护? 您能帮我们提供有关超过7V 输出条件的更多详细信息吗?

客户的输入电压为12V、其目标最大输出电压为8V/3.5A。 如果他们想要使用、请帮助检查在这种情况下的风险是什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    系统可能会不稳定。

    根据您的应用、TPS54531和 TPS56637可以支持。

    谢谢、

    Lishuang