This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:已申请 X 射线限制详细信息

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944199/tps65400-requested-for-x-ray-limit-details

器件型号:TPS65400

尊敬的各位、

这是 Dipali Bhandare、目前我们正在为槟城的一家制造工厂工作、希望您支持 X 射线敏感组件的 X 射线剂量规格。如果您的联系不正确、我们将感谢您的快速操作。 请帮助我们将其重定向到相同的位置。

最终客户是瞻博网络。

请确认所有这些值是特定于器件还是以通用方式适用(适用于所有德州器件)。  

制造商

MPN

X 射线限制(MyG)

支持文档(如果有)

应用工程师

TPS65400RGZR

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipali、

    它们是适用的部分。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的回答。

    那么 、TPS65400RGZR 的 X 射线限制是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      Vincent 正在检查此问题、并将返回给您。  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipali、

    这意味着什么限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    作为制造过程的一部分、我们的所有产品都需要进行 X 射线扫描。

    我们想知道部件的 X 射线限值、以便我们可以采取反措施来保护它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们仍在等待您的回复。

    站点非常紧急。请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ripali、

    当您询问 X 射线限值时、您是指电压/功率吗?   我们没有 TPS65400的数据 、但建议大多数封装的电压低于80kV、功耗小于1W。  

    希望这对您有所帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述查询是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipali、

    您可以参阅低于80kV 的电压限制和低于1W 的功率限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipali、

    以下是 TI.com 上发布的另一个信息、供您参考。