This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:在100kHz 下工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944583/lm5155-working-under-100khz

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: TPS40210

设计

我的一位客户想要使用100kHz 以下的 LM5155、它是否支持? 谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们不建议使用低于100kHz 的 LM5155。 请查看 TPS40210以了解更低的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    感谢您的支持、如果我们需要使用100kHz 以下的 LM5155、是否存在已知风险? 或者为什么该器件的最小频率限制为100KHz? 谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如前所述、我们不建议使用低于此频率的器件、如果有的话、客户决定承担任何风险。

    我们建议使用 TPS40210。