This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54561:使用 TPS54561设计可变电源

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, LM5085, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944832/webench-tools-tps54561-designing-a-variable-power-supply-with-tps54561

器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件:LM5085LM5145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位专家:

我想使用 TPS54561 (或任何其他控制器/拓扑都很好)为我的应用之一设计一个可变电源。  

输入电压:50 <Vin<60

输出电压:最小可能值至48V (可编程)

电流:0至5A。

现在、最大的问题是输出滤波器和补偿。 因为滤波器值将根据输出电压和电流而变化。

如何设计一个电源、在该电源中、我可以设置 o 和48V 之间的任何输出电压、电流可以在0到5A 之间变化。

此致

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    正如您提到的、如果您使用降压转换器、它是非常大的占空比。 您可以尝试将 LM5085用作 PFET 控制器、但效率不会很高。  

    此应用还可以考虑使用反激式或正激式等其他拓扑。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    无论采用哪种拓扑、我都希望看到非常远的输出电压范围。 它将影响滤波器。 如何处理输出滤波器?

    这可以通过固定滤波器和在频率选择引脚上使用数字电位计来解决吗?这样、我的开关频率可以根据输出电压和电流自行调节?

    我正在寻找2V/5A 至48V 的范围。

    这可以通过"使用 C2000 MCU 对电源进行数字控制"来实现吗?

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以打开另一个 TT 并让 C2000团队参与其中。 从我的角度来看、如果您可以将最大输出电压从48V 降低到45V、您可以看看 LM5145。 它是电压模式控制、因此当您固定 Lout 和 Cout 时、LC 双极点是固定的。 因此、如果上下分压电阻器不变、补偿也可以是固定的。

    但 LM5145 的最短关断时间为140nS、当设置为100kHz 时、您可以获得约98%的占空比。 这对于具有5A 输出的50Vin 至48Vo 而言可能是不够的。 我建议您可以应用 EVM 并对其进行修改。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的反馈。 输入侧、我没有任何限制。 我也可以使用输入电压为70V 的电源。 我对该设计进行了仿真、它在70V 输入和48V/5A 条件下工作良好。 我不想使用 C2000数字电源设计、因为它需要大量的开发时间。

    我认为 LM5145可以解决我的问题。 在哪里可以获得有关在保持电源稳定性的同时调节输出电压的更多信息? 如果需要进行任何开关频率调整?

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维什尔:

    我认为您可以使用下面链接中的 Excel、并更改低侧电阻器以查看环路变化。 实际上、您需要一个具有外部直流源的电阻器来调节 Vo。 如果您保持高侧分压电阻恒定,则环路变化将很小。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想在下电阻器位置放置一个数字电位计。 (100K - 1024步长。) 但这无法完全解决我的问题。 由于分辨率、我正在寻找大约20mV 的电压变化(针对整个范围)。

     为此、我应该能够以133m Ω 为步长更改电阻。 这对于任何数字电位计都是不可能的。  

    我可以通过任何方式使用 DAC 和连接到 FB 引脚的微控制器来调节输出电压吗?

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、 建议使用 DAC 和连接到 FB 的微控制器来调节输出电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel