This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:FBP 引脚电阻

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951212/tps61199-fbp-pin-resistance

器件型号:TPS61199

您好!

如果该 FBP 引脚上的电阻非常大、例如6MEG 欧姆电阻器、是否有任何缺点或问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    然后、LED 短路检测阈值将非常高、因此器件可能会因 LED 短路故障而受损。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    感谢您的回答。 我在 ISET 上使用1.2Mohm 来实现2mA LED 电流。 需要6Mohm FBP 电阻器才能实现6V 阈值。   

    VLED_SHORT =(6M Ω/1.21M Ω)* 1.229V

    我的问题是 FBP 引脚上的编程电流为1uA。 在过热/容差范围内会产生多大的误差?

    6V 阈值/6M Ω= 1uA

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们没有1uA 情况下的精确精度数据。

    那么、为什么不使用低占空比 PWM 设置更高的输出电流来生成2mA 电流呢?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤庭

    因此、我有两个设定点、一个在30mA、另一个在2mA。 ISET 引脚上的并联电阻器和一个 N 沟道 MOSFET、用于在两者之间切换。 FBP 引脚上的配置相同。

    电流为3mA (在数据表中公布)时、FBP 电阻器仍将在 uA 范围内设置电流、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于较低的输出、电流精度较差。 因此、我建议您申请 EVM 并进行基准测试。

    BR、

    Robin