This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:TIDA-01606_Gate DriverE2的调试:ISO5852S DESAT 函数

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951891/iso5852s-debugging-of-tida-01606_gate-drivere2-iso5852s-desat-function

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606

尊敬的所有人:

我正在尝试创建一个系统来测试 TIDA-01606电源转换器设计中使用的栅极驱动器卡 E2。

我很难理解栅极驱动 器 ISO5852S 的 DESAT 函数是如何工作的。

我想仿真一个故障、这样我就可以评估栅极驱动器上的故障/复位功能是否正常工作、但是我不知道需要向 DESAT 引脚施加何种信号来触发故障。 我还读出 DESAT 函数可配置为在某些用户定义的条件下触发故障、但我不知道如何执行此操作、因为我不了解 DESAT 函数的工作原理。  

如果有人有任何建议或可以建议任何参考文档、请告诉我。

提前感谢您。

此致、

Adriano Arci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adriano、

    感谢您关注 ISO5852S。 此设备的专家目前不在办公室、但很快会回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adriano、

    欢迎使用 E2E!

    ISO5852S 的 DESAT 引脚具有内部比较器 (9V 阈值电压)和内部电流源。 典型的 DESAT 配置如下所示:

    在正常运行期间、当输出为高电平时、二极管将被正向偏置。 在二极管正向偏置的情况下、电容器 CBLK 上的电荷将限制为二极管的正向电压+电阻器上的压降。 在正常运行期间、必须将其设计为小于内部比较器阈值(9V)。 如果发生短路、二极管将反向偏置。 一旦二极管反向偏置、电容器将开始充电。 一旦电容器电压达到 DESAT 阈值(9V)、器件将开始其抗尖峰脉冲滤波时间、之后将关闭(电流源也将关闭)。

    如果您想测试 FLT 和 RST 功能、我建议注入大于9V (10V 就足够了)的脉冲、时间长于去毛刺脉冲滤波器(最大230ns)。 触发 FLT 后、您必须等待静音计时器过期(最大1ms)、然后再施加低 RST 脉冲以复位器件。 低复位脉冲必须长于复位抗尖峰脉冲滤波器(800ns)才能正确复位器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles