This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:输出异常

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939629/tps5430-output-abnormal

器件型号:TPS5430

你(们)好

使用 TPS5430时、客户观察到异常低输出电压(正常输出为5VDC、故障产品仅为2.4-2.5VDC)。   请参阅 下面的原理图、

输入由交流/直流生成为12V、 当打开、设置为12V 时、故障电路板上的 TPS5430的输出为2.4-2.5V。 如果将输入从12V 降至10V 或更低、则输出可以恢复到正常的5V。  当我检查数据表时 、发现 UVLO 可能会影响输入电压斜升、但如何产生2.5V 输出(Vsense = 0.6V)、以及<Vref, the MOS should be ON while the waveform I cannot explain.

我们重新生成电源问题、并在开路负载下进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene:
    我在电子邮件中看到了您的问题、让我们在电子邮件中讨论这个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我遇到了几乎相同的问题。 您能告诉我这个问题的可能解决方案吗?

    除了一些小值差异外、我的原理图与 Gene 几乎相同。

    顺便说一下、我的 ENA 是浮动的。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle:

    我已经回复了您的电子邮件、让我们通过电子邮件进行讨论。

    谢谢